Ajouter un ordinateur à un groupe

Pour que les paramètres de sécurité d'un ordinateur soient gérés via un compte de groupe d'ordinateurs, ajoutez l'ordinateur à un groupe. Vous pouvez ajouter ou supprimer un ordinateur d'un groupe à tout moment. Une fois qu'un ordinateur est ajouté à un groupe, il hérite des paramètres de sécurité de ce compte de groupe.
Conditions préalables
L'ajout d'ordinateurs à des comptes de groupe nécessite les autorisations suivantes :
  • Commun > Création d'enfants
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun > Lecture
Pour ajouter un ordinateur à un groupe
  1. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système
    >
    Ordinateurs et Groupes
    >
    Groupes d'ordinateurs
    , puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe et sélectionnez
    Ajouter
    .
  2. Dans
    Sélectionner l'ordinateur
    , sélectionnez les ordinateurs à ajouter au groupe.
  3. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal