Ajouter un groupe d'ordinateurs
Créez un groupe d'ordinateurs pour simplifier l'administration des comptes ordinateurs et définir des autorisations de sécurité pour un groupe d'ordinateurs. Exemple : Restreindre l'accès aux ressources en fonction de l'emplacement physique en définissant des groupes pour l'emplacement et en définissant des politiques qui nécessitent une connexion au réseau. Ajoutez des comptes ordinateurs à un groupe à tout moment. Une fois ajoutés, les comptes individuels du groupe héritent de ses paramètres de sécurité.
IMPORTANT:
N'autorisez pas l'utilisation du Bureau à distance
Windows
où la sécurité de la ligne visuelle est requise, car l'emplacement de l'ordinateur à partir duquel l'utilisateur exploite le système ne peut pas être établi de manière fiable. Cela peut avoir des résultats inattendus. Par exemple, si vous bénéficiez de droits en écriture limités pour l'ordinateur de l'utilisateur distant, l'accès pourra être refusé à l'utilisateur local de manière imprévue parce que la session de l'ordinateur distant persiste après la déconnexion de l'utilisateur distant.Permissions de sécurité requises
L'ajout de comptes de groupes d'ordinateurs nécessite les autorisations suivantes :
- Commun > Création d'enfants
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
Pour ajouter un groupe d'ordinateurs
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, développez l'arborescence deFactoryTalkNetwork Directory, puis développez le dossierSystèmejusqu'à ce que le dossierGroupes d'ordinateurssoit visible.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierGroupes d'ordinateurspuis sélectionnezNouveau groupe d'ordinateurs.
- DansNouveau groupe d'ordinateurs, sousNom, saisissez un nom pour le compte de groupe.
- (facultatif) Dans le champDescription, saisissez une description du compte de groupe. Exemple :Région Sud-Est, bâtiment 25, système d'emballage)
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse