Définir des politiques de cache pour un groupe d'ordinateurs
Les règles d'expiration du cache de répertoire dans
FactoryTalk
sont gérées à l'échelle du système dans les Propriétés de la politique de sécurité
.Ces politiques déterminent :
- La durée pendant laquelle les fichiers du cache restent disponibles lorsque l'ordinateur se déconnecte du serveur.
- Si un message d'avertissement doit s'afficher avant l'expiration du cache du répertoire.
Dans certains cas, vous devez remplacer les paramètres par défaut à l'échelle du système et spécifier des politiques d'expiration du cache du répertoire pour un groupe d'ordinateurs spécifique. Si les politiques de cache d'un ordinateur individuel sont définies, ces paramètres remplacent ceux des groupes d'ordinateurs. Exemple : Le groupe d'ordinateurs « Ordinateurs portables » dispose d'une stratégie qui permet aux ordinateurs du groupe d'être déconnectés de
FactoryTalk
Network Directory pendant 9 heures. Toutefois, un ordinateur portable spécifique appelé « Ordinateur portable itinérant » peut avoir une stratégie lui permettant d'être déconnecté de FactoryTalk
Network Directory pendant 48 heures afin de pouvoir être transporté d'un endroit à un autre.Reportez-vous à Définir des politiques de cache pour un ordinateur pour obtenir plus d'informations sur la façon de définir des politiques de cache pour un seul ordinateur.
Conditions préalables
Pour définir des politiques de cache pour un groupe d'ordinateurs, les autorisations suivantes sont requises :
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
- Commun> Ecriture
- Commun > Configurer la sécurité
Pour définir les politiques de cache d'un groupe d'ordinateurs
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème>Ordinateurs et groupes>Groupes d'ordinateurs.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe d'ordinateurs et sélectionnezPropriétés.
- Sélectionnez l'ongletCache de répertoire.Si l'optionRemplacer la stratégie d'expiration du cache de répertoiren'est pas sélectionnée (valeur par défaut), l'expiration du cache du groupe d'ordinateurs adopte les politiques d'expiration du cache du répertoire.
- Sélectionnez l'optionRemplacer la stratégie d'expiration du cache de répertoirepour définir la stratégie d'expiration du cache du groupe d'ordinateurs.
- Saisissez un nombre (entre 0 et 9 999)pour indiquer le nombre d'heures pendant lesquelles les fichiers du cache restent disponibles lorsque l'ordinateur est déconnecté du serveurFactoryTalkNetwork Directory. Si le temps est réglé sur 0, les fichiers de cache de l'ordinateur n'expirent jamais. Il s'agit du paramètre par défaut.
- Sélectionnez l'optionRemplacer la stratégie d'avertissement du cache de répertoirepour définir la stratégie d'avertissement du cache du groupe d'ordinateurs.
- Saisissez un nombre (entre 0 et 9 999)pour afficher sur l'ordinateur un message d'avertissement indiquant le nombre d'heures avant l'expiration des fichiers du cache.
- SélectionnezAppliquerpour appliquer les modifications et continuer l'édition ouOKpour appliquer les modifications et fermer la feuille de propriétés.
Fournir une réponse