Définir des politiques de cache pour un ordinateur
Les règles d'expiration du cache de répertoire dans
FactoryTalk
sont gérées à l'échelle du système dans les Propriétés de la politique de sécurité
.Ces politiques déterminent :
- La durée pendant laquelle les fichiers du cache restent disponibles lorsque l'ordinateur se déconnecte du serveur.
- Si un message d'avertissement doit s'afficher avant l'expiration du cache du répertoire.
Dans certains cas, vous devez remplacer les paramètres par défaut à l'échelle du système ou les paramètres des groupes d'ordinateurs et spécifier les politiques d'expiration du cache du répertoire pour un ordinateur spécifique.
Pour plus d'informations sur la façon de définir des politiques de cache pour un groupe d'ordinateurs, reportez-vous à Définir des politiques de cache pour un groupe d'ordinateurs.
Conditions préalables
Pour définir des politiques de cache pour un ordinateur, vous devez disposer des autorisations suivantes :
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
- Commun> Ecriture
- Commun > Configurer la sécurité
Pour définir les politiques de cache d'un ordinateur
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème > Ordinateurs et groupes > Ordinateurs.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ordinateur et sélectionnezPropriétés.
- Sélectionnez l'ongletCache de répertoire.Si l'optionRemplacer la stratégie d'expiration du cache de répertoiren'est pas sélectionnée (valeur par défaut), la stratégie d'expiration du cache dépend de l'affectation ou non de l'ordinateur à un groupe d'ordinateurs.
- Si l'ordinateur est affecté à un groupe d'ordinateurs, l'expiration de cache adopte les politiques du groupe d'ordinateurs.
- Si l'ordinateur n'est pas affecté à un groupe d'ordinateurs, l'expiration de cache de l'ordinateur adopte les politiques d'expiration de cache du répertoire. Si un ordinateur est affecté à plusieurs groupes d'ordinateurs, il adopte la stratégie d'expiration de cache du premier groupe d'ordinateurs attribué par ordre alphabétique.
- SélectionnezRemplacer la stratégie d'expiration du cache de répertoirepour définir la stratégie d'expiration du cache pour l'ordinateur.
- Saisissez un nombre (entre 0 et 9 999)pour indiquer le nombre d'heures pendant lesquelles les fichiers du cache restent disponibles lorsque l'ordinateur est déconnecté du serveurFactoryTalkNetwork Directory. La valeur par défaut est 0 afin que les fichiers du cache n'expirent jamais.
- Sélectionnez l'optionRemplacer la stratégie d'avertissement du cache de répertoirepour définir la stratégie d'avertissement du cache pour l'ordinateur.
- Saisissez un nombre (entre 0 et 9 999)pour afficher sur l'ordinateur un message d'avertissement indiquant le nombre d'heures avant l'expiration des fichiers du cache.
- SélectionnezAppliquerpour appliquer les modifications et continuer l'édition ouOKpour appliquer les modifications et fermer la feuille de propriétés.
Fournir une réponse