Meilleures méthodes
Utilisez ces conseils pour configurer le système
FactoryTalk
afin d'assurer une gestion efficace de l'authentification et de l'autorisation des utilisateurs.Comptes administrateurs
- Disposez toujours de plusieurs comptes utilisateurs membres du groupeFactoryTalkAdministrators. Si le mot de passe d'un compte administrateur est perdu, vous pouvez utiliser un deuxième compte administrateur pour réinitialiser le mot de passe du premier. S'il est perdu, un mot de passe de compte utilisateur ne peut pas être récupéré. Un deuxième compte administrateur empêche de ne plus avoir accès au systèmeFactoryTalken cas de perte du premier mot de passe administrateur.
- Il est recommandé de toujours avoir au moins un compte d'utilisateur lié àWindowsqui est membre du groupeFactoryTalkAdministrateurs. Si le compte administrateur lié àWindowsest verrouillé parce que l'utilisateur a dépassé le nombre maximal de tentatives de connexion par exemple, l'administrateur du domaineWindowspeut réinitialiser le compte. Sans quoi, l'utilisateur peut patienter le temps queWindowsse réinitialise automatiquement et libère le compte verrouillé. Le temps d'attente dépend de la police de durée de verrouillage des comptes deWindows.
Comptes liés à
Windows
FactoryTalk ne met pas en cache les informations d'identification pour les utilisateurs ou les groupes liés à Windows. Par défaut, cependant, le système d'exploitation Windows met en cache le jeton de sécurité Windows pour les dix ouvertures de session valides les plus récentes de chaque utilisateur. Pour plus d'informations sur les informations d'identification de sécurité mises en cache, consultez Microsoft.com. Ce vérificateur mis en cache permet d'authentifier les comptes d'utilisateurs liés à Windows même lorsque le contrôleur de domaine n'est pas connecté ou en mesure de fournir une authentification. Windows est responsable du chiffrement de ce vérificateur mis en cache. Toutefois, cette mise en cache ne s'applique pas aux groupes liés à Windows. Ni le système FactoryTalk Directory ni le système d'exploitation Windows ne mettent en cache les informations des groupes de domaine Windows ; le système FactoryTalk n'a aucun moyen de déterminer quels comptes de domaine sont membres d'un groupe lié à Windows lorsqu'ils sont déconnectés du domaine. Si vous souhaitez utiliser des groupes dans le système FactoryTalk et que vous prévoyez d'être déconnecté du domaine, nous vous suggérons d'utiliser des groupes d'utilisateurs FactoryTalk contenant des utilisateurs liés à Windows.
Permissions
- Affectez des autorisations aux groupes plutôt qu'aux utilisateurs.
- Attribuez qu'exceptionnellement des autorisations aux comptes utilisateurs. Il n'est pas efficace de maintenir des comptes utilisateurs directement.
- Si possible, il est préférable de supprimer les autorisationsAutoriserplutôt que d'attribuer des autorisationsRefuserexplicites. L'ordre de priorité des autorisations explicites sur les autorisations héritées simplifie l'administration et les autorisationsRefusersont prioritaires sur les autorisationsAutoriser.
- Utilisez l'autorisationRefuserpour :
- Exclure un sous-ensemble d'un groupe qui dispose des autorisationsAutoriser
- Exclure une autorisation spéciale lorsque le contrôle total est déjà octroyé à un utilisateur ou à un groupe
Fournir une réponse