Modifier ou afficher les propriétés du groupe d'ordinateurs

Utilisez les
propriétés du groupe d'ordinateurs
pour modifier la description et les membres d'un compte de groupe d'ordinateurs. Le nom du groupe d'ordinateurs ne peut pas être modifié.
Conditions préalables
Pour modifier les propriétés du groupe d'ordinateurs, vous devez disposer des autorisations suivantes :
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun > Lecture
  • Commun> Ecriture
Pour modifier les propriétés du groupe d'ordinateurs
  1. Dans l'
    Explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système
    >
    Groupes d'ordinateurs
    , puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe d'ordinateurs et sélectionnez
    Propriétés
    .
  2. Pour modifier les propriétés du groupe d'ordinateurs, vous pouvez :
  3. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal