Nouveau groupe d'ordinateurs

Comment ouvrir un nouveau groupe d'ordinateurs ?
  1. Dans la
    Fenêtre d'exploration
    , développez l'arborescence de
    FactoryTalk
    Network Directory, puis développez le dossier
    Système
    et le dossier
    Ordinateurs et groupes
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier
    Groupes d'ordinateurs
    puis cliquez sur
    Nouveau groupe d'ordinateurs
    .
Utilisez l'option
Nouveau groupe d'ordinateurs
pour ajouter un compte de groupe d'ordinateurs à
FactoryTalk
Network Directory.
La commande
Nouveau groupe d'ordinateurs
ouvre la feuille Propriétés du groupe d'ordinateurs dans laquelle le nom du groupe d'ordinateurs et l'abonnement au groupe sont configurés. Complétez le paramètre
Nom
dans l'onglet
Général
pour ajouter le compte ordinateur à
FactoryTalk Directory
.
Paramètre
Description
Nom
(obligatoire) Le nom du compte de groupe d'ordinateurs comportant 100 caractères au maximum.
Description
(facultatif) La description du compte de groupe. (Exemple : postes de travail d'administration pour les opérations réseau, pour les contacts de maintenance
maintenance@votresociete.com
).
Membres
Cette liste contient les comptes d'ordinateurs qui sont membres de ce groupe ordinateur. Cette liste peut contenir des comptes ordinateurs qui n'existent pas encore sur le réseau
Windows
. Lorsque ces ordinateurs sont ajoutés au réseau, ils héritent automatiquement des paramètres de sécurité du groupe.
Ajouter
Supprimer
Supprime le compte ordinateur sélectionné dans
Membres
de ce compte de groupe d'ordinateurs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal