Propriétés générales du groupe d'ordinateurs

Utilisez l'option
Propriétés générales du groupe d'ordinateurs
pour modifier la description et les membres d'un groupe d'ordinateurs dans
FactoryTalk
Network Directory. Le nom d'un compte de groupe d'ordinateurs ne peut pas être modifié. Les comptes ordinateurs et les comptes de groupes d'ordinateurs ne sont pas liés à
Windows
.
Paramètre
Description
Description
(facultatif) La description du compte de groupe. (Exemple : postes de travail d'administration pour les opérations réseau, pour les contacts de maintenance
maintenance@votresociete.com
).
Membre de liste
Cette liste contient les comptes d'ordinateurs qui sont membres de ce groupe ordinateur. Cette liste peut contenir des comptes ordinateurs qui n'existent pas encore sur le réseau
Windows
. Lorsque ces ordinateurs sont ajoutés au réseau, ils héritent automatiquement des paramètres de sécurité du groupe.
Ajouter
Supprimer
Supprime le compte ordinateur sélectionné dans
Membres
de ce compte de groupe d'ordinateurs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal