Ajouter un ordinateur

Pour autoriser un ordinateur à accéder au système
FactoryTalk
, ajoutez un ordinateur à un
FactoryTalk
Network Directory. Après avoir ajouté le compte ordinateur, spécifiez les paramètres de sécurité de l'ordinateur qui autorisent ou refusent l'accès à certaines parties du système
FactoryTalk
ou ajoutez l'ordinateur à un compte de groupe, puis spécifiez les paramètres du groupe.
IMPORTANT:
Même si la politique de sécurité
Exiger des comptes d'ouverture de session sur tous les postes clients
est désactivée, vous devez toujours créer des comptes ordinateurs pour tous les ordinateurs hébergeant les serveurs — par exemple les serveurs de terminal, les serveurs de périphérique
Rockwell Automation
(
FactoryTalk Linx
), les serveurs de données
OPC
, les serveurs d'alarmes et d'événements de points ou les serveurs IHM.
Conditions préalables
L'ajout de comptes ordinateurs nécessite les autorisations suivantes :
  • Commun > Création d'enfants
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun > Lecture
Pour ajouter un compte ordinateur
  1. Dans
    FactoryTalk Administration Console
    l'Explorateur
    , développez
    Système
    >
    Ordinateurs et groupes
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Ordinateurs
    , puis sélectionnez
    Nouvel ordinateur
    .
  2. Dans
    Nouvel ordinateur,
    dans
    Nom de l'ordinateur
    , saisissez le nom de l'ordinateur ou sélectionnez
    Parcourir (...)
    et choisissez un nom d'ordinateur.
  3. (Facultatif) Dans
    Description
    , saisissez des informations descriptives sur l'ordinateur (par exemple, poste de travail de l'opérateur pour la ligne de production du bâtiment Sud 1, pour le contact de maintenance
    maintenance@yourcompany.com
    ).
  4. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal