Supprimer un ordinateur
Supprimez un ordinateur de
FactoryTalk
Network Directory pour supprimer son accès au système FactoryTalk
.Conditions préalables
La suppression d'un compte ordinateur qui n'est pas membre d'un groupe d'ordinateurs nécessite les autorisations suivantes :
- Commun> Supprimer
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
La suppression d'un compte ordinateur qui est membre d'un groupe d'ordinateurs nécessite les autorisations suivantes :
- Commun> Supprimer
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
- Commun> Ecriture
Pour supprimer un ordinateur
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème>Ordinateurs et groupes>Ordinateurs, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le compte ordinateur et sélectionnezSupprimer.Vous pouvez également utiliser Historique d'utilisation pour supprimer un ordinateur.
Fournir une réponse