Nouvel ordinateur

Comment ouvrir un nouvel ordinateur ?
Dans la
Fenêtre d'exploration
, développez
Système
>
Ordinateurs et groupes
, cliquez avec le bouton droit sur
Ordinateurs
, puis cliquez sur
Nouvel ordinateur
.
Pour la plupart des installations, les ordinateurs sont automatiquement ajoutés à FactoryTalk Directory lorsqu'un ordinateur client rejoint FactoryTalk Directory à l'aide de l'outil Spécifier l'emplacement de FactoryTalk Directory. Dans de rares cas, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement des ordinateurs à FactoryTalk Directory.
Pour autoriser un ordinateur à accéder au système
FactoryTalk
, utilisez
Nouvel ordinateur
pour ajouter le compte ordinateur à
FactoryTalk
Network Directory.
La commande
Nouvel ordinateur
ouvre la feuille de propriétés de l'ordinateur dans laquelle le nom de l'ordinateur et l'abonnement au groupe sont configurés. Complétez le paramètre de nom de
l'ordinateur
dans l'onglet
Général
pour ajouter le compte ordinateur à
FactoryTalk Directory
.
Paramètre
Description
Ordinateur
(obligatoire) Saisissez le nom de l'ordinateur ou sélectionnez
Parcourir (...)
puis sélectionnez un nom d'ordinateur. Si l'ordinateur n'existe pas encore sur le réseau, le compte d'ordinateur peut toujours être créé en vue de l'ajout ultérieur de l'ordinateur. Lorsque l'ordinateur sera ajouté au réseau, les paramètres de sécurité définis pour le nom de l'ordinateur prendront automatiquement effet.
Description
(facultatif) Saisissez des informations descriptives sur l'ordinateur (par exemple : Poste de travail d'opérateur pour le bâtiment Sud de la chaîne de production 1, pour le contact de maintenance
maintenance@votresociete.com
).
Membre de
Affiche les comptes des groupes d'ordinateurs auxquels ce compte ordinateur appartient.
Ajouter
Ajoute cet ordinateur à un ou plusieurs groupes d'ordinateurs.
Supprimer
Supprime cet ordinateur du groupe sélectionné dans
Membre de
.
Le tableau suivant présente les conventions de dénomination pour les ordinateurs.
Type
Description
Caractères autorisés
Les noms peuvent inclure :
  • A-Z
  • a-z
  • 0-9
  • Tiret (-)
  • Point (.)
  • Trait de soulignement (_)
  • Caractères Unicode
Conseil :
Nous vous déconseillons d'utiliser un point. Les noms peuvent contenir un point, mais ne peuvent pas commencer par un point.
Caractères non autorisés
Les noms ne peuvent pas inclure :
  • Accolades ({ })
  • Accent circonflexe (^)
  • Deux-points (:)
  • Virgule (,)
  • Signe du dollar ($)
  • Signe égal (=)
  • Point d'exclamation ( !)
  • Supérieur à (>)
  • Espaces de début, de fin et internes
  • Inférieur à (<)
  • Signe numérique (#)
  • Parenthèses (())
  • Signe de pourcentage ( %)
  • Signe plus (+)
  • Point d'interrogation (?)
  • Guillemets (“)
  • Point-virgule (;)
  • Barre oblique (/)
  • Crochet ([ ])
  • Tilde (~)
  • Barre verticale (|)
Règles de construction
Les noms doivent respecter les règles suivantes :
  • La longueur du nom est comprise entre 1 et 15 caractères.
  • Les noms ne peuvent pas contenir uniquement des nombres.
  • Les noms doivent être uniques.
Les noms ne peuvent pas commencer par un point (.) ou un tiret (-).
Ces règles sont basées sur les conventions de dénomination des noms d'hôtes courts de Microsoft. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Conventions de dénomination dans Active Directory pour les ordinateurs, les domaines, les sites et les unités d'organisation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal