Propriétés générales de l'ordinateur
Modifiez le nom d'un ordinateur, sa description et les groupes d'ordinateurs auxquels il appartient dans
Propriétés générales de l'ordinateur
.Si un ordinateur connecté à
FactoryTalk
Network Directory possède un compte dans un répertoire réseau Windows et si le nom de cet ordinateur change, vous devez mettre à jour le compte ordinateur dans FactoryTalk
Network Directory pour le faire correspondre à son nouveau nom Windows. Mettre à jour le nom du compte ordinateur n'est pas nécessaire pour FactoryTalk
Local Directory sur tous les ordinateurs du système FactoryTalk
, car FactoryTalk
Local Directory n'utilise pas les comptes ordinateurs.Paramètre | Description |
|---|---|
Ordinateur | (obligatoire) Le nom de l'ordinateur. Pour modifier le nom de l'ordinateur, saisissez-le dans l'espace prévu à cet effet ou sélectionnez Parcourir (...) , puis sélectionnez un nom d'ordinateur. |
Description | (facultatif) Informations descriptives de l'ordinateur (par exemple : Poste de travail d'opérateur pour le bâtiment Sud de la chaîne de production 1, pour le contact de maintenance maintenance@votresociete.com ). Pour modifier la description, sélectionnez le texte existant, puis saisissez les informations mises à jour. |
Membre de liste | (lecture seule) Affiche les comptes des groupes d'ordinateurs auxquels ce compte ordinateur appartient. Cette liste est mise à jour en fonction de l'ajout de cet ordinateur à un groupe d'ordinateurs ou de la suppression de cet ordinateur d'un groupe. |
Ajouter | (facultatif) Pour ajouter cet ordinateur à un ou plusieurs groupes d'ordinateurs, sélectionnez Ajouter .Ensuite, dans Sélectionner le groupe d'ordinateurs , sélectionnez les groupes auxquels appartient le compte ordinateur, puis sélectionnez OK . |
Supprimer | (facultatif) Pour supprimer cet ordinateur d'un groupe, dans la liste Membre de , sélectionnez le groupe d'ordinateurs duquel supprimer ce compte ordinateur et sélectionnez Supprimer . |
Fournir une réponse