Sélectionner l'ordinateur

Comment ouvrir Sélectionner l'ordinateur ?
  1. Accédez à
    Nouveau groupe d'ordinateurs
    ou
    Propriétés du groupe d'ordinateurs.
  2. Dans l'onglet
    Généralités
    , cliquez sur
    Ajouter
    .
Utilisez l'option
Sélectionner l'ordinateur
pour choisir un ou plusieurs comptes ordinateurs à ajouter à un groupe d'ordinateurs. Les comptes ordinateurs disponibles sont répertoriés.
Si nécessaire, sélectionnez l'option
Créer nouveau
pour créer un compte ordinateur. Le nouveau compte ordinateur sera ajouté à la liste des ordinateurs disponibles et pourra être sélectionné pour être ajouté au groupe d'ordinateurs. Il n'est pas automatiquement ajouté au groupe.
Après avoir sélectionné les comptes ordinateurs dans la liste, sélectionnez
OK
pour terminer l'ajout de ces ordinateurs au groupe.
Une fois qu'un ordinateur appartient à un groupe d'ordinateurs, il en hérite les paramètres de sécurité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal