Paramètre de politique (Propriétés de l'ordinateur et du groupe d'ordinateurs)

Comment ouvrir l'option Paramètre de politique (Ordinateur et Groupe d'ordinateurs) ?
Développez le dossier
Système
dans la fenêtre
Explorateur
pour localiser l'ordinateur ou le groupe d'ordinateurs dont vous devez modifier la stratégie d'expiration du cache. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ordinateur ou le groupe d'ordinateurs, puis cliquez sur
Propriétés
. Cliquez sur l'onglet
Cache de répertoire
.
Dans
FactoryTalk
, les règles d'expiration du cache de répertoire sont gérées à l'échelle du système dans la section
Paramètres de la stratégie de protection du répertoire
des
Propriétés de la politique de sécurité
. Le paramètre de la stratégie de
l'expiration du cache du répertoire
définit le nombre d'heures pendant lesquelles les caches d'informations pour le répertoire sont valides avant la fermeture de la connexion à
FactoryTalk Directory
. La politique d'avertissement relative à
l'expiration du cache du répertoire
détermine quand un avertissement s'affichera sur l'ordinateur, informant l'opérateur que l'accès aux ordinateurs
FactoryTalk Directory
sera fermé.
Les politiques d'expiration de cache de répertoire peuvent être personnalisées pour un ordinateur ou un groupe d'ordinateurs spécifique. Pour remplacer les politiques d'expiration du cache de
FactoryTalk
Network Directory, définissez les politiques de délai d'expiration du cache du répertoire pour un groupe d'ordinateurs ou un ordinateur individuel. Utilisez l'onglet
Cache de répertoire
dans
Propriétés de l'ordinateur
ou
Propriétés du groupe d'ordinateurs
pour définir ces politiques d'expiration de cache.
Exemple : Les politiques peuvent être configurées pour permettre au groupe d'ordinateurs portables du groupe « Ordinateurs portables » de fonctionner sans connexion réseau pendant 96 heures, et pour que le cache n'expire jamais pour l'ordinateur portable appelé « AdminControl » qui est un membre du groupe « Ordinateurs portables ».
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal