Modifier le nom d'un ordinateur dans le FactoryTalk Network Directory
Utilisez l'option
Propriétés de l'ordinateur
pour modifier le nom d'un ordinateur, sa description et les groupes d'ordinateurs auxquels il appartient. Si un ordinateur connecté à FactoryTalk
Network Directory possède un compte dans Network Directory et si le nom de cet ordinateur change, vous devez mettre à jour le compte ordinateur dans Network Directory pour le faire correspondre à son nouveau nom Windows
. Les comptes ordinateurs et de groupes d'ordinateurs ne sont pas liés aux comptes ordinateurs Windows
et ne sont pas mis à jour automatiquement.Conditions préalables
Pour modifier le nom d'un ordinateur dans
FactoryTalk
Network Directory, les autorisations suivantes sont requises :- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
- Commun> Ecriture
- Abonnement au groupe d'administrateurs.
Pour modifier le nom d'un ordinateur dans
FactoryTalk
Network Directory- Utilisez un ordinateur différent de celui dont le nom a été modifié dansWindowspour vous connecter àFactoryTalkNetwork Directory. Cet ordinateur doit avoir un compte dansFactoryTalk DirectoryCONSEIL:Si aucun autre ordinateur ne dispose d'un compte dansFactoryTalk Directory, exécutezl'assistant de configurationsur l'ordinateur dont le nom a été modifié pour ajouter un compte pour l'ordinateur local et ignorez les étapes suivantes.FactoryTalk Directory
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème>Ordinateurs, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le compte ordinateur dont vous devez modifier le nom et sélectionnezPropriétés.
- Dans le champNom de l'ordinateur, saisissez le nouveau nom de l'ordinateurWindowsou sélectionnezParcourirpour choisir l'ordinateur, puis sélectionnezOK.
Fournir une réponse