Configurer Microsoft Entra ID
À partir de FactoryTalk Services Platform version 6.40.00, FactoryTalk Security prend en charge l'authentification Microsoft Entra ID (également connue sous le nom d'Azure Active Directory). Microsoft Entra ID offre une authentification flexible et sécurisée dans différents schémas de déploiement de sécurité, y compris ceux nécessitant une authentification à plusieurs facteurs (Multi-Factor Authentication, MFA). Une fois que Microsoft Entra ID a été configuré dans le portail Microsoft Azure, les groupes d'utilisateurs Microsoft Entra ID peuvent être utilisés dans le système FactoryTalk Security.
IMPORTANT:
Microsoft a renommé Azure Active Directory (Azure AD) en Microsoft Entra ID.
Conditions préalables
- Ajouter des utilisateurs à un groupe d'utilisateurs Microsoft Entra ID
Pour configurer Microsoft Entra ID
- Connectez-vous au portail Microsoft Azure à l'adresse https://portal.azure.com.
- Enregistrez une application.
- Dans le menu du portail ou sur la page d'accueil Azure, sélectionnezAzure Active Directory.
- SousGérer, sélectionnezInscriptions d'applications, puis sélectionnezNouvelle inscription.
- SousInscrire une application, saisissez uniquement un nom d'affichage pour votre application. SélectionnezComptes dans cet annuaire organisationnel uniquement (<Tenant name> uniquement - Client unique), le seul type d'application que FactoryTalk Services Platform prend en charge. Ne définissez pas l'URI de redirection pour le moment. Vous la configurerez à l'étape 5.
- SélectionnezInscrire. Le voletVue d'ensemblede l'inscription de l'application apparaît. Il affiche votreID d'application (client)et votreID d'annuaire (client).
- Ajoutez une autorisation pour utiliser les notifications Microsoft Graph.
- Dans le volet de gauche, sélectionnezAutorisations d'API, puis sélectionnezAjouter une autorisation.
- SousAPI Microsoft, sélectionnezMicrosoft Graph, puis sélectionnezAutorisations déléguées.
- Dans la zone de rechercheSélectionner des autorisations, saisissez le motgroup, puis développezGroup.
- SélectionnezGroup.Read.All, puis sélectionnezAjouter des autorisations. L'autorisation sélectionnée s'affiche sousAutorisations configurées.
- SélectionnezOuipour terminer l'autorisation.
- Ajoutez un URI de redirection. Un URI de redirection (URL de réponse) est l'emplacement où Microsoft Entra ID enverra le code d'authentification à l'application. Pour que l'authentification Microsoft Entra ID de FactoryTalk Services Platform fonctionne, effectuez l'une des opérations suivantes :URI de redirection pour les applications mobiles et de bureau
- Ajoutez automatiquement un URI de redirection :
- Dans le volet de gauche, sélectionnezDémarrage rapide>Application mobile et de bureau>Bureau Windows. Le voletAcquérir un jeton et appeler l'API Microsoft Graph à partir d'une application de bureauapparaît.
- SélectionnezEffectuer cette modification pour moi, puis sélectionnezEffectuer des mises à jour.
- Ajoutez manuellement un URI de redirection :
- Sélectionnez votre application et sélectionnezAjouter un URI de redirection.
- Ajoutezhttps://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient et ms-appx web://microsoft.aad.brokerplugin/{client_id}.
- SélectionnezEnregistrer.
URI de redirection pour le Web- Dans le volet de gauche, sousGérer, sélectionnezAuthentification.
- SousConfigurations de la plate-forme, sélectionnezAjouter une plate-forme, puis sélectionnezWeb.
- SousURI de redirection,
- Si le protocole HTTPS est activé, saisissezhttps://<FactoryTalk Directory computer name>:<Reverse Proxy port>/FTSecurity/api/v1/aad/redirect.
- Si le protocole HTTP est activé, saisissezhttp://localhost:<FactoryTalk Web Authentication port>/FTSecurity/api/v1/aad/redirect. Par exemple, http://localhost:80/FTSecurity/api/v1/aad/redirect.
CONSEIL:URI de redirection pour le Webest requis pour que l'authentification Web du client Web des produits compatibles FactoryTalk fonctionne correctement, comme FactoryTalk AssetCentre version 13.00 ou un client Web de version ultérieure.
Fournir une réponse