Ajouter un site Microsoft Entra ID

FactoryTalk Security peut référencer plusieurs applications
Microsoft®
Entra ID (également appelées Azure AD) pour l'authentification des utilisateurs afin de prendre en charge diverses architectures. Utilisez
FactoryTalk Administration Console
pour configurer une application Microsoft Entra ID dans FactoryTalk Security en permettant au système de recevoir des informations Microsoft Entra ID. Si vous souhaitez utiliser les applications Web et l'authentification par Microsoft Entra ID, vous devez fournir un secret client provenant de l'enregistrement de l'application Microsoft Entra ID lors de la configuration du site d'authentification Microsoft Entra ID dans FactoryTalk Administration Console.
IMPORTANT:
Microsoft a renommé Azure Active Directory (Azure AD) en Microsoft Entra ID.
Pour ajouter un site Microsoft Entra ID
  1. Depuis le menu
    Démarrer
    , sélectionnez
    Programmes
    >
    Rockwell Software
    >
    FactoryTalk Administration Console
    .
  2. Sous
    Services d'authentification
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Sites Azure AD
    , puis sélectionnez
    Nouveau site Azure AD
    .
  3. Dans la boîte de dialogue
    Nouveau site Azure AD
    , saisissez les éléments suivants :
    • Nom : Nom du site Microsoft Entra ID.
    • Description : Description du site Microsoft Entra ID.
    • ID d'application (client) : ID unique attribué à votre application par Microsoft Entra ID lorsque l'application est enregistrée.
    • ID d'annuaire (client) : Identificateur unique de l'instance Microsoft Entra ID.
    • Secret de l'application (client) : Chaîne secrète masquée créée lors de l'ajout du site Microsoft Entra ID. L'application l'utilise pour prouver son identité lors d'une demande de jeton. Il est requis lors de l'utilisation des paramètres d'authentification Web.
      CONSEIL:
      Pour obtenir l'ID de l'application (client), l'ID du répertoire (locataire) et le secret de l'application(client), procédez comme suit :
      1. Connectez-vous au portail Azure à l'adresse https://portal.azure.com.
      2. Dans le menu du portail ou sur la page d'accueil Azure, sélectionnez
        Azure Active Directory
        >
        Enregistrements d'applications
        .
      3. Dans
        Enregistrements d'applications
        , sélectionnez votre application.
      4. Sur la page
        Vue d'ensemble
        de l'enregistrement de l'application, sélectionnez l'icône
        Copier dans le presse-papiers
        pour copier l'ID de l'application (client) et l'ID de répertoire (locataire) requis.
      5. Dans le volet de gauche, sous
        Gérer
        , sélectionnez
        Certificats et secrets
        , sélectionnez
        Secrets du client
        , puis sélectionnez l'icône
        Copiée
        dans la colonne
        Valeur
        pour copier le secret de l'application (client) nécessaire.
  4. Sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal