Propriétés du groupe d'authentification dans le cloud

Comment ouvrir les propriétés d'un groupe d'authentification dans le cloud
  1. Dans le volet
    Explorateur
    de FactoryTalk Administration Console, accédez à
    Système > Utilisateurs et groupes > Groupes d'utilisateurs
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit sur le compte groupe d'utilisateurs, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
Ces propriétés peuvent être affichées.
Paramètre
Description
Nom
Affiche le nom du groupe d'utilisateurs.
Description
Affiche les informations sur le groupe d'utilisateurs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal