Nouveau groupe d'utilisateurs
Comment ouvrir Nouveau groupe d'utilisateurs ?
- Dans l'ExplorateurdeFactoryTalk Administration Console, développez l'arborescence duFactoryTalkLocal Directory ou Network Directory. Développez le dossierSystèmejusqu'à ce que le dossierGroupes d'utilisateurssoit visible.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierGroupes d'utilisateurs, pointez surNouveau, puis cliquez surGroupe d'utilisateurs.
Créez un nouveau groupe d'utilisateurs afin d'administrer simultanément les autorisations de sécurité d'un certain nombre d'utilisateurs ou de groupes d'utilisateurs. Modifiez les abonnements d'un groupe d'utilisateurs pour modifier rapidement les ressources accessibles de l'utilisateur. Cela permet un accès sécurisé au système
FactoryTalk
indépendamment des niveaux d'accès de l'utilisateur dans Windows
.
CONSEIL:
Pour créer un compte de groupe lié à un compte de groupe d'utilisateurs dans
Windows
, ajoutez un groupe d'utilisateurs lié à Windows. Les informations du compte de groupe dans FactoryTalk
ne peuvent pas être modifiées, car ces informations sont héritées de Windows
.Utilisez ces paramètres dans
Nouveau groupe d'utilisateurs
pour ajouter un compte de groupe d'utilisateurs FactoryTalk à FactoryTalk Directory
.Paramètre | Description |
|---|---|
Nom | Entrez un nom de 100 caractères au maximum pour le groupe d'utilisateurs |
Description | (facultatif) Description du groupe. Par exemple, enregistrez des informations sur l'emplacement du groupe, sur la partie du système qui est pertinente pour le groupe ou les coordonnées du chef de groupe. |
E-mail | (facultatif) L'adresse e-mail ou l'adresse de groupe (par exemple cjenkins@votresociete.com ou maintenance@votresociete.com ) à associer à ce compte de groupe. Assurez-vous que l'adresse est valide et correctement saisie. Certains produits compatibles avec FactoryTalk envoient des messages ou des notifications à une adresse e-mail. Consultez la documentation fournie avec le produit compatible FactoryTalk . |
Membres | Affiche les comptes qui sont membres du groupe. |
Ajouter | Permet d'ajouter des comptes utilisateurs au groupe. |
Supprimer | Permet de supprimer de ce groupe les comptes utilisateurs sélectionnés dans la liste Membres . |
Fournir une réponse