Nouveau groupe d'utilisateurs lié à Windows

Comment ouvrir un nouveau groupe d'utilisateurs lié à
Windows
 ?
  1. Démarrez
    FactoryTalk Administration Console
    ou
    FactoryTalk View Studio
    , puis connectez-vous au
    FactoryTalk
    Network Directory ou
    FactoryTalk
    Local Directory dans lequel vous souhaitez ajouter un compte de groupe d'utilisateurs lié à
    Windows
    .
  2. Dans la
    Fenêtre d'exploration
    , développez l'arborescence de
    FactoryTalk
    Network ou Local Directory, puis développez le dossier
    Système
    et le dossier
    Utilisateurs et groupes
    .
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier
    Groupes d'utilisateurs
    , pointez sur
    Nouveau
    puis cliquez sur
    Groupe d'utilisateurs lié à
    Windows
    .
Pour déplacer des comptes
Windows
d'un domaine à un autre, créez des comptes de groupes d'utilisateurs liés à
Windows
à la place de comptes utilisateurs liés à
Windows
individuels. Les comptes de groupes d'utilisateurs liés à
Windows
ainsi que les comptes utilisateurs qu'ils contiennent peuvent être déplacés d'un domaine à un autre tout en gardant intactes les autorisations de sécurité des comptes de groupes.
Lier des groupes d'utilisateurs d'un domaine ou d'un groupe de travail
Windows
au système
FactoryTalk
permet aux comptes utilisateurs
Windows
de ce groupe d'accéder au système
FactoryTalk
à l'aide de leurs informations d'identification
Windows
existantes. Pour modifier les propriétés d'un groupe d'utilisateurs lié à
Windows
, (par exemple le nom du groupe ou les comptes utilisateurs membres du groupe), utilisez
Windows
.
Utilisez
Groupe d'utilisateurs lié à
Windows
pour ajouter un compte de groupe à
FactoryTalk Directory
qui est lié à un compte de groupe d'utilisateurs dans
Windows
.
Lorsque vous ajoutez un compte de groupe d'utilisateurs lié à
Windows
, tous les comptes utilisateurs du groupe
Windows
ont accès au système
FactoryTalk
. Afin d'empêcher que certains utilisateurs au sein d'un groupe lié à
Windows
aient accès au système
FactoryTalk
, créez des comptes liés à
Windows
pour ces utilisateurs et configurez ensuite les autorisations afin de refuser l'accès à ces comptes utilisateurs.
Les groupes d'utilisateurs liés à Windows sont influencés par les paramètres de la politique de sécurité Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous au L'influence des paramètres Attribution des droits utilisateur Windows sur un système FactoryTalk.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal