Je ne parviens pas à me connecter avec un compte de groupe lié à Windows
Cause possible et solution :
- La connexion n'inclut pas l'identité complète du nom d'utilisateur.Essayez de vous connecter à nouveau en veillant à inclure le nom de domaine avec le nom d'utilisateur, comme suit :MonDomaine\MonNomdeCompte.
- Le nombre d'échecs de connexion a dépassé la politique de sécuritéWindowset le compteWindowsest temporairement verrouillé.Attendez l'expiration du verrouillage (normalement environ 15 minutes) ou contactez votre administrateurWindowspour activer le compte.
- (Pour les systèmes utilisantWindows ServerActive Directory Domain Services) Il peut y avoir des problèmes d'authentification à l'aide de groupesWindowsayant l'accès à un groupe local de domaine. Les groupes liés àWindowsqui référencent des comptes membres de groupesWindowsayant un accès local au domaine peuvent ne pas passer les vérifications d'authentification et d'autorisation.Pour résoudre ce problème, vous pouvez soit :
- Ajouter un groupe lié àWindowsqui fait référence à un groupeWindowsayant l'accès global plutôt que l'accès local au domaine. Supprimer le groupe lié àWindowsqui fait référence au groupe limité à un accès local au domaine.
- ajouter explicitement des comptes liés àWindowsindividuels au lieu d'utiliser le groupe lié àWindows, puis supprimer le groupe lié àWindowsqui fait référence au groupe limité à un accès local au domaine. Si vous préférez gérer ces comptes dans un groupe, créez un groupe d'utilisateursFactoryTalket ajoutez les comptes liés àWindowsen tant que membres de ce groupe.
Fournir une réponse