Je ne parviens pas à me connecter avec un compte lié à Windows
Cause possible et solution :
- Le nombre d'échecs de connexion a dépassé la politique de sécuritéWindowset le compteWindowsest temporairement verrouillé.Attendez l'expiration du verrouillage (normalement environ 15 minutes) ou contactez votre administrateurWindowspour activer le compte.
- (Pour les systèmes utilisantWindows ServerActive Directory Domain Services) Il peut y avoir des problèmes d'authentification si vos privilèges de compte sont attribués à l'aide de groupesWindowsayant accès à un groupe local de domaine. Les groupes liés àWindowsqui référencent des comptes membres de groupesWindowsayant un accès local au domaine peuvent ne pas passer les vérifications d'authentification et d'autorisation.Ajoutez explicitement des comptes individuels liés àWindowsau lieu d'utiliser le groupe lié àWindows.
- La connexion n'inclut pas l'identité complète du nom d'utilisateur.Essayez de vous connecter à nouveau en veillant à inclure le nom de domaine avec le nom d'utilisateur, comme suit :MonDomaine\MonNomdeCompte.Généralement, le système de sécurité reconnaît les données d'identification d'utilisateur liées àWindowssans demander de nom de domaine. Cependant, un nom de domaine est demandé si :
- Vous êtes connecté àWindowsdans un domaine et essayez ensuite de vous connecter àFactoryTalken utilisant un compte lié àWindowsqui est membre d'un domaine différent. La sécurité ne prend pas en compte les autres domaines et l'authentification échoue.
- un compte utilisateurFactoryTalket un compte d'utilisateur lié àWindowsont le même nom d'utilisateur et le même mot de passe. La sécurité cherche toujours en premier un compte utilisateurFactoryTalkcorrect. Si elle trouve un nom d'utilisateur correspondant, elle tente d'authentifier le compte en utilisant le mot de passe que vous avez saisi. Si le mot de passe s'applique au compte utilisateur lié àWindows, l'authentification échoue.
- un compte utilisateur et un compte d'utilisateur lié àWindowsont le même nom d'utilisateur et le même mot de passe. Comme la sécurité recherche toujours en premier lieu un compteFactoryTalk, si elle trouve une correspondance, elle connecte ce compte utilisateur et le compte d'utilisateur lié àWindowsne peut ensuite jamais être connecté.
- vous êtes actuellement connecté àWindowsavec des données d'identification d'utilisateur qui ne possèdent pas les autorisationsWindowssuffisantes pour accéder aux informations de l'utilisateur nécessaires pour se connecter avec un autre compte utilisateur.
Authentification des données d'identification de l'utilisateur par la sécurité
- Par rapport à la liste des comptes utilisateursFactoryTalk. Si une correspondance est trouvée, l'utilisateur est autorisé à continuer.
- Par rapport à la liste des comptes utilisateurs liés àWindows. Si une correspondance est trouvée, l'utilisateur est autorisé à continuer.
- Par rapport à la liste des comptes dans un groupe d'utilisateurs lié àWindows. Si une correspondance est trouvée pour le nom d'utilisateur et le mot de passe dans un groupe d'utilisateurs lié àWindows, l'utilisateur est autorisé à continuer, même s'il n'existe aucun compte d'utilisateur lié àWindowspour cet utilisateur.
Si la sécurité ne peut pas authentifier les données d'identification de l'utilisateur dans le domaine
Windows
actuel ou sur l'ordinateur local, la connexion échoue. Si vous utilisez un ordinateur qui fait partie d'un domaine différent, incluez simplement le nom de domaine dans le nom d'utilisateur lors de la connexion à FactoryTalk
.Fournir une réponse