Connexion et déconnexion
Symptômes des problèmes liés à la connexion ou à la déconnexion
FactoryTalk
:- Impossible de se connecter àFactoryTalk
- Impossible de se connecter à partir dePanelView Plus
- Impossible de se connecter avec un compte lié àWindows
- Impossible de se connecter avec un compte groupe lié àWindows
- Les utilisateurs sont invités à se connecter de manière imprévue
- Un avertissement s'affiche lors de l'ouverture d'une application par authentification unique
- Les utilisateurs Remote Desktop Services ne peuvent pas accéder à certaines parties du système
Fournir une réponse