Un avertissement s'affiche lors de l'ouverture d'une application par authentification unique
Lors de l'ouverture d'une application locale ou réseau, si seul le compte
Windows
actuellement connecté est ajouté à la liste des comptes de sécurité d'exécution
, il est possible que vous receviez un message d'avertissement vous indiquant que vous ne disposez pas des privilèges de sécurité pour accéder à l'application.Peut-être les paramètres de sécurité du compte d'utilisateur n'ont-ils pas encore pris effet. Pour résoudre ce problème, déconnectez-vous de
FactoryTalk Administration Console
et reconnectez-vous. Pour vous déconnecter de FactoryTalk
, vous devez soit :- vous déconnecter deWindows, ou
- cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icôneFactoryTalk Directoryde notification dans la barre d'état système et sélectionnerConnexion/Déconnexionpour ouvrirSe connecter àet sélectionnerFactoryTalkSe déconnecter.
- Accédez àRockwell Software >Se connecter àet sélectionnezFactoryTalkSe déconnecter.
Fournir une réponse