Mon mot de passe est refusé par la sécurité

Cause possible et solution :
  • Si vous n'arrivez pas à vous souvenir de votre mot de passe et que vous essayez plusieurs fois de vous connecter, votre compte d'utilisateur peut être bloqué.
    Si vous utilisez un compte lié à
    Windows
    , activez le compte dans
    Windows
    ou contactez votre administrateur système.
  • Les mots de passe sont sensibles à la casse.
    Si vous êtes certain de taper le mot de passe correct pour le compte utilisateur, vérifiez que la touche Verr. maj n'est pas enfoncée.
    Certains pilotes de claviers basculent sur Verr. maj automatiquement si vous maintenez la touche Maj enfoncée pendant quelques secondes. Si la touche Verr. Maj n'est pas enfoncée, appuyez puis relâchez la touche Maj pour vous assurer que votre clavier ne saisit pas des caractères majuscules.
  • Si un compte utilisateur et un compte d'utilisateur lié à
    Windows
    ont tous deux le même nom mais des mots de passe différents, vous devez inclure le nom de domaine avec le nom de l'utilisateur
    Windows
    lorsque vous vous connectez à
    FactoryTalk
    , comme dans l'exemple ci-après :
    MonDomaine\MonNomd'Utilisateur
    . La sécurité cherche toujours en premier un compte utilisateur
    FactoryTalk
    correct. Si elle trouve un nom d'utilisateur correspondant, elle tente d'authentifier le compte en utilisant le mot de passe que vous avez saisi. Si le mot de passe s'applique au compte utilisateur lié à
    Windows
    , l'authentification échoue.
  • Vous devez utiliser un mot de passe pour tous les comptes
    Windows
    dans un groupe lié à
    Windows
    afin d'éviter les échecs intermittents de la sécurité ou l'impossibilité de se connecter. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de mots de passe vierges avec les comptes. Si vous ne voulez pas utiliser de mot de passe pour les comptes liés à
    Windows
    , désactivez sur votre ordinateur local la politique de sécurité locale
    Windows
    Comptes : Limiter l'utilisation de mots de passe vides aux comptes locaux pour la connexion à la console uniquement
  • Si vous ne pouvez pas vous connecter à
    FactoryTalk
    avec un nom d'utilisateur et un mot de passe liés à
    Windows
    corrects, entrez le nom de domaine avant le nom d'utilisateur, comme dans l'exemple suivant :
    MonDomaine\MonNomd'Utilisateur
    .
  • Si vous ne pouvez pas vous connecter à
    FactoryTalk
    avec un compte qui est membre d'un groupé lié à
    Windows
    , vérifiez que l'ordinateur s'est connecté au groupe local de domaine
    Windows
    .
  • Les paramètres de sécurité sont complètement différents pour Network Directory et Local Directory. Les modifications que vous apportez aux paramètres de sécurité dans Network Directory n'affectent pas Local Directory et inversement. Si vous utilisez à la fois un répertoire local et un répertoire réseau, vous devez paramétrer la sécurité dans chaque répertoire séparément. Assurez-vous que vous vous connectez en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés pour le répertoire que vous avez sélectionné.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal