Activer un compte utilisateur
Lorsqu'un compte d'utilisateur
FactoryTalk
est désactivé, il est toujours présent, mais il est impossible de l'utiliser pour se connecter au système. Un administrateur de FactoryTalk
peut manuellement activer un compte.Un compte d'utilisateur lié à
Windows
ne peut pas être activé dans FactoryTalk Administration Console
. Windows
permet d'activer un compte d'utilisateur lié à Windows
.Conditions préalables
L'activation d'un compte d'utilisateur désactivé nécessite les autorisations suivantes :
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
- Commun> Ecriture
Pour activer un compte d'utilisateur :
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème>Utilisateurs, faites un clic droit sur le compte d'utilisateur et sélectionnezPropriétés.
- DansPropriétés de l'utilisateur, décochezLe compte est désactivéet sélectionnezOK.Vous pouvez également utiliser Historique d'utilisation pour activer un compte d'utilisateur.
Les comptes utilisateurs du répertoire réseau sont distincts de ceux du
FactoryTalk
Local Directory. Pour activer les comptes des deux répertoires, vous devez activer le compte d'un répertoire, vous en déconnecter, vous connecter au second répertoire et activer le compte à nouveau.Fournir une réponse