Nouvel utilisateur lié à Windows

Comment ouvrir la fenêtre Nouvel utilisateur lié à Windows ?
Dans la
Fenêtre d'exploration
, développez
Système
>
Utilisateurs et groupes
, cliquez avec le bouton droit sur
Utilisateurs
, pointez sur
Nouveau
, puis cliquez sur
Utilisateur lié à Windows
.
Utilisez
Nouvel utilisateur lié à
Windows
pour sélectionner des comptes utilisateurs
Windows
à lier au système
FactoryTalk
. Les comptes utilisateurs liés à
Windows
sont gérés par
Windows
. Lors de l'accès aux ressources
FactoryTalk
à l'aide d'un compte lié à
Windows
,
FactoryTalk Directory
s'appuie sur
Windows
pour valider le nom et le mot de passe de l'utilisateur, et déterminer si le compte est activé ou verrouillé.
Vous pouvez Ajouter des comptes d'utilisateurs au répertoire réseau ou local de
FactoryTalk
à partir de la liste des utilisateurs ou des groupes dans un domaine ou dans un groupe de travail
Windows
. Si l'ordinateur est déconnecté du domaine
Windows
, il doit se reconnecter au domaine avant d'ajouter des comptes utilisateurs liés à
Windows
. Cependant, tous les utilisateurs qui se sont précédemment connectés au domaine
Windows
à partir de cet ordinateur peuvent se connecter à
FactoryTalk
en utilisant leur compte d'utilisateur lié à
Windows
pendant que l'ordinateur est déconnecté du domaine
Windows
.
Si possible, utilisez des comptes de groupes d'utilisateurs liés à
Windows
plutôt que des comptes individuels. Lorsque vous déployez vos applications d'un domaine vers un autre, vous pouvez déplacer les comptes d'utilisateurs appartenant à un groupe d'utilisateur lié à
Windows
d'un domaine à un autre en modifiant le domaine auquel le groupe appartient. Vous pouvez ainsi déplacer vos applications vers un autre domaine sans avoir à modifier ou à recréer chaque compte d'utilisateur et ses autorisations de sécurité séparément.
Les utilisateurs liés à Windows sont influencés par les paramètres de la politique de sécurité de Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous au L'influence des paramètres Attribution des droits utilisateur Windows sur un système FactoryTalk.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal