Ajouter les abonnements aux groupes d'un compte d'utilisateur
Pour modifier rapidement les autorisations d'un compte d'utilisateur par celles d'un groupe d'utilisateurs
FactoryTalk
existant, attribuez ce compte à ce groupe d'utilisateurs. Les abonnements d'un utilisateur à de nouveaux groupes ne prennent effet que lorsque l'utilisateur se déconnecte, puis se reconnecte à FactoryTalk
.Conditions préalables
Pour modifier les abonnements d'un groupe à un compte d'utilisateur, les autorisations suivantes sont requises :
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
- Commun> Ecriture
Pour ajouter les abonnements de groupes à un compte d'utilisateur
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème>Utilisateurs, faites un clic droit sur le compte d'utilisateur et sélectionnezPropriétés.
- Dans l'ongletAbonnement au groupe, sélectionnezAjouter.
- Dans la boîte de dialogueSélectionner le groupe d'utilisateurs, sélectionnez les groupes auxquels vous désirez affecter le compte d'utilisateur, puis cliquez surOK.
- DansPropriétés de l'utilisateur, sélectionnezOK.
Fournir une réponse