Afficher un compte utilisateur supprimé
Si la politique de sécurité
Afficher les comptes supprimés dans la liste des utilisateurs
est activée
, vous pouvez afficher les propriétés d'un compte supprimé. Ces propriétés ne peuvent pas être modifiées.Un compte d'utilisateur supprimé ne peut pas être activé ; créez un nouveau compte.
Conditions préalables
Obtenez ces autorisations dans le dossier
Utilisateurs
dans L'Explorateur
FactoryTalk Administration Console
:- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
Pour afficher les propriétés d'un compte supprimé
- Connectez-vous auFactoryTalk Directoryqui comprend le compte d'utilisateur à supprimer.
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème>Utilisateurs, faites un clic droit sur le compte d'utilisateur et sélectionnezPropriétés.Les propriétés du compte d'utilisateur sont affichées telles qu'elles étaient lorsque le compte a été supprimé. Il n'est pas possible de modifier les propriétés. Le compte supprimé ne peut pas être activé.
- Cliquez surAnnulerpour fermer la feuille de propriétés.CONSEIL:Un compte peut être supprimé dans un répertoire, mais peut rester actif dans un autre.
Fournir une réponse