Paramètres des propriétés de l'utilisateur

Utilisez ces paramètres pour spécifier les propriétés d'un nouvel utilisateur
FactoryTalk
ou d'un compte d'utilisateur temporaire. Pour modifier les propriétés d'un compte d'utilisateur lié à
Windows
, utilisez
Windows
.
Paramètre
Description
Nom d'utilisateur
Entrez un nom court pour l'utilisateur (par exemple, cjenkins).
Nom complet
Entrez le nom complet de l'utilisateur (par exemple : Chris Jenkins).
Description
Entrez une description de l'utilisateur (par exemple, chef d'équipe). Exemple : Permet d'enregistrer les coordonnées de l'utilisateur, telles que son numéro de téléphone ou son adresse e-mail.
E-mail
Entrez une seule adresse e-mail, ou un seul groupe d'adresses e-mail le cas échéant (par exemple
cjenkins@yourcompany.com
ou
maintenance@yourcompany.com
) que vous voulez associer à ce compte. Assurez-vous que l'adresse saisie est valide et correcte. Certains produits activés par
FactoryTalk
peuvent envoyer des messages ou des notifications à une adresse e-mail. Pour plus de détails, consultez la documentation fournie avec votre produit compatible avec
FactoryTalk
.
Le compte est désactivé.
Sélectionnez cette case pour empêcher l'utilisateur de se connecter au compte. Décochez cette case pour autoriser l'utilisateur à se connecter au compte.
Méthode Login
Sélectionnez la manière dont le compte d'utilisateur se connecte à
FactoryTalk
. Ces options sont les suivantes :
  • Mot de passe
    . L'utilisateur doit saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter.
  • Badge uniquement
    . Il suffit à l'utilisateur de taper le badge sur le lecteur de carte pour se connecter.
  • Mot de passe et badge
    . L'utilisateur doit taper le badge sur le lecteur de carte et saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter.
Notez
que vous pouvez réinitialiser le mot de passe après avoir basculé dans la méthode de connexion. Dans le cas contraire, il se peut que l'utilisateur ne puisse pas se connecter.
Mot de passe
Les paramètres de cette zone s'appliquent à la méthode de connexion par mot de passe.
Mot de passe
Entrez un mot de passe pour le compte de l'utilisateur. Ce champ s'affiche lors de l'ajout d'un utilisateur
FactoryTalk
.
Confirmer
Entrez le même mot de passe que celui que vous avez entré dans la case
Mot de passe
. Ce champ s'affiche lors de l'ajout d'un utilisateur
FactoryTalk
.
L'utilisateur doit changer de mot de passe à sa prochaine connexion
Lorsque cette option est sélectionnée, elle force l'utilisateur à modifier le mot de passe du compte lors de la prochaine connexion. Décochez cette case pour autoriser l'utilisateur à conserver le même mot de passe.
L'utilisateur ne peut pas modifier le mot de passe.
Cochez cette case pour empêcher toute modification du mot de passe du compte. Décochez cette case pour autoriser les modifications du mot de passe du compte.
Le mot de passe n'expire jamais.
Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à conserver le même mot de passe indéfiniment. Décochez cette case pour obliger l'utilisateur à modifier le mot de passe de son compte à intervalles spécifiés par la politique de sécurité.
Badge
Les paramètres de cette zone s'appliquent à la méthode de connexion au badge.
ID de badge
Saisissez le numéro d'identification associé au badge attribué au compte d'utilisateur.
Scrutation
Utilise le lecteur de carte local pour obtenir l'ID de badge à partir du badge.
Date de désactivation
Sélectionnez une date future pour désactiver automatiquement un compte.
Un compte peut utiliser les mots de passe temporaires
Ces paramètres s'affichent lorsque vous modifiez les propriétés du compte d'utilisateur
FactoryTalk
temporaire.
Groupes qui octroient des mots de passe temporaires
Sélectionnez les groupes autorisés à attribuer un mot de passe temporaire au compte d'utilisateur. Utilisez l'option
Autorisation des groupes
pour ajouter ou supprimer les groupes autorisés à accorder un mot de passe temporaire.
Durée des mots de passe temporaires
Saisissez ou sélectionnez un nombre compris entre 1 et 120 pour indiquer le nombre d'heures avant l'expiration du mot de passe temporaire.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal