Propriétés de l'utilisateur lié à Windows

Comment ouvrir les propriétés de l'utilisateur lié à
Windows
 ?
Dans la fenêtre
Explorateur
, développez
Système
>
Utilisateurs et groupes
>
Utilisateurs
, cliquez avec le bouton droit sur le compte utilisateur lié à
Windows
que vous souhaitez afficher ou modifier, puis cliquez sur
Propriétés
.
Utilisez les
propriétés de l'utilisateur lié à
Windows
pour afficher les propriétés de compte d'utilisateur lié à
Windows
 :
  • le nom du compte utilisateur
  • le nom complet de l'utilisateur
  • une description de l'utilisateur
Pour modifier ces propriétés, modifiez le compte d'utilisateur dans
Windows
. Il n'est pas possible de modifier les propriétés de l'onglet
Général
. Modifiez les groupes auxquels le compte d'utilisateur lié à
Windows
appartient dans l'onglet
Abonnement au groupe
.
Paramètre
Description
Nom d'utilisateur
Un nom court pour l'utilisateur (par exemple,
cjenkins)
.
Nom complet
Entrez le nom complet de l'utilisateur (par exemple :
Chris Jenkins
).
Description
(Facultatif) Description du compte d'utilisateur.
E-mail
L'adresse e-mail, le cas échéant, associé au compte du domaine
Windows
. Pour modifier l'adresse e-mail, allez dans
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
dans
Windows
.
Vous ne pouvez pas associer une adresse e-mail à un compte associé à
Windows
si son compte
Windows
n'est pas membre d'un domaine, par exemple, des comptes groupes de travail, ou des comptes
Windows
sur votre ordinateur local.
Certains produits activés par
FactoryTalk
peuvent envoyer des messages ou des notifications à une adresse e-mail. Pour plus de détails, consultez la documentation fournie avec votre produit compatible avec
FactoryTalk
.
Méthode Login
Sélectionnez la manière dont le compte d'utilisateur se connecte à
FactoryTalk
. Ces options sont les suivantes :
  • Mot de passe
    . L'utilisateur doit saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter.
  • Mot de passe et badge
    . L'utilisateur doit taper le badge sur le lecteur de carte et saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter.
Notez
que vous pouvez réinitialiser le mot de passe après avoir basculé dans la méthode de connexion. Dans le cas contraire, il se peut que l'utilisateur ne puisse pas se connecter.
Password
Les paramètres de cette zone s'appliquent à la méthode de connexion par mot de passe.
Password
Entrez un mot de passe pour le compte de l'utilisateur. Ce champ s'affiche lors de l'ajout d'un utilisateur
FactoryTalk
.
Confirmer
Entrez le même mot de passe que celui que vous avez entré dans la case
Mot de passe
. Ce champ s'affiche lors de l'ajout d'un utilisateur
FactoryTalk
.
L'utilisateur doit changer de mot de passe à sa prochaine connexion
Lorsque cette option est sélectionnée, elle force l'utilisateur à modifier le mot de passe du compte lors de la prochaine connexion. Décochez cette case pour autoriser l'utilisateur à conserver le même mot de passe.
L'utilisateur ne peut pas modifier le mot de passe.
Cochez cette case pour empêcher toute modification du mot de passe du compte. Décochez cette case pour autoriser les modifications du mot de passe du compte.
Le mot de passe n'expire jamais.
Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à conserver le même mot de passe indéfiniment. Décochez cette case pour obliger l'utilisateur à modifier le mot de passe de son compte à intervalles spécifiés par la politique de sécurité.
Badge
Les paramètres de cette zone s'appliquent à la méthode de connexion au badge.
ID de badge
Saisissez le numéro d'identification associé au badge attribué au compte d'utilisateur.
Scrutation
Utilise le lecteur de carte local pour obtenir l'ID de badge à partir du badge.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal