Ajouter un compte d'utilisateur temporaire

Pour permettre aux utilisateurs d'utiliser temporairement les privilèges d'un autre utilisateur dans un groupe différent, ajoutez un compte d'utilisateur temporaire.
Après avoir ajouté un compte d'utilisateur temporaire :
  • Définir qui est autorisé à autoriser l'utilisateur de ce compte
  • Sur demande, créez un schéma de défi et de réponse pour générer le mot de passe.
L'utilisateur demandant l'accès et l'utilisateur autorisant l'accès doivent résider dans le même
FactoryTalk Directory
. Les deux utilisateurs doivent se connecter à
FactoryTalk Directory
ou utiliser un répertoire mis en cache. Si vous utilisez un répertoire mis en cache, il doit contenir le compte d'utilisateur temporaire.
Conditions préalables
L'ajout d'un compte d'utilisateur temporaire nécessite les autorisations suivantes :
  • Commun > Création d'enfants
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun > Lecture
Pour ajouter un compte d'utilisateur temporaire
  1. Dans la fenêtre
    FactoryTalk Administration Console
    Explorateur
    , développez
    Système
    >
    Utilisateurs et Groupes
    .
  2. Effectuez un clic droit sur
    Utilisateurs
    , sélectionnez
    Nouveau
    puis
    Utilisateur temporaire de FactoryTalk
    .
  3. Dans
    Nouvel utilisateur temporaire de
    FactoryTalk
    , sélectionnez
    nom d'utilisateur
    et saisissez un nom court pour l'utilisateur temporaire (par exemple, cjenkins).
  4. Dans le champ
    Nom complet
    , entrez le nom complet de l'utilisateur temporaire (par exemple, Chris Jenkins).
  5. Sélectionnez
    Les groupes qui octroient des mots de passe temporaires
    . Utilisez
    Autorisation des groupes
    pour ajouter ou supprimer les groupes qui peuvent accorder un mot de passe temporaire.
  6. Sous
    Durée des mots de passe temporaires
    , saisissez ou sélectionnez un nombre compris entre 1 et 120 pour indiquer le nombre d'heures avant l'expiration du mot de passe temporaire.
  7. Sélectionnez
    OK
    .
Après avoir créé un compte d'utilisateur temporaire, définissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui est autorisé à accorder un mot de passe temporaire. Demander un mot de passe temporaire pour vous connecter avec le compte d'utilisateur temporaire sur l'ordinateur sur lequel le mot de passe est demandé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal