Nouvel utilisateur FactoryTalk temporaire

Comment ouvrir Nouvel utilisateur temporaire
FactoryTalk
 ?
  1. Dans l'
    Explorateur
    , développez
    Système
    >
    Utilisateurs et groupes
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Utilisateurs
    , pointez sur
    Nouveau
    > puis sélectionnez
    Utilisateur temporaire
    FactoryTalk
    .
Utilisez
Nouvel utilisateur
FactoryTalk
temporaire
pour permettre aux utilisateurs d'utiliser temporairement les privilèges d'un autre utilisateur d'un groupe différent. Créez un compte d'utilisateur temporaire spécial, définissez les personnes autorisées à l'utiliser et choisissez un mécanisme de défi et de réponse pour générer le mot de passe du compte.
L'utilisateur demandant l'accès et l'utilisateur autorisant l'accès doivent résider dans le même
FactoryTalk Directory
. Les deux utilisateurs doivent se connecter à
FactoryTalk Directory
ou utiliser un répertoire mis en cache. Si vous utilisez un répertoire mis en cache, il doit contenir le compte d'utilisateur temporaire.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal