Propriétés de l'utilisateur

Comment ouvrir les propriétés de l'utilisateur ?
  1. Connectez-vous au
    FactoryTalk
    Network Directory ou Local Directory dans lequel vous souhaitez modifier les comptes utilisateur.
  2. Dans la
    Fenêtre d'exploration
    , développez le dossier
    Système
    jusqu'à ce que le compte utilisateur que vous souhaitez modifier soit visible.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le compte utilisateur à modifier, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
Pour afficher et modifier les paramètres d'accès au compte d'utilisateur
FactoryTalk
ou la description de l'utilisateur dans le système, utilisez
Propriétés de l'utilisateur.
Pour modifier les Propriétés d'un compte d'utilisateur lié à
Windows
, utilisez
Windows
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal