Nouvel utilisateur

Comment ouvrir un nouvel utilisateur ?
  1. Connectez-vous au
    FactoryTalk Directory
    dans lequel vous souhaitez ajouter un compte utilisateur.
  2. Dans la
    Fenêtre d'exploration
    , développez l'arborescence Network ou Local Directory, puis développez le dossier
    Système
    >
    Utilisateurs et groupes
    .
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier
    Utilisateurs
    , pointez sur
    Nouveau
    , puis cliquez sur
    Utilisateur
    .
Pour spécifier des détails sur un nouveau compte d'utilisateur
FactoryTalk
ou un compte temporaire, utilisez
Nouvel utilisateur
. Un network directory ou un local directory unique ne peut pas contenir dans le même répertoire les comptes dont les noms sont identiques à ceux d'un autre utilisateur ou nom de groupe. Les comptes utilisateurs du répertoire local directory sont distincts de ceux du répertoire network directory. Cela permet d'ajouter un compte d'utilisateur avec le même nom et le même mot de passe aux deux répertoires.
Utilisez
Propriétés générales
pour entrer les paramètres suivants :
  • Nom d'utilisateur
  • Nom complet
  • Méthode Login
  • Mot de passe
  • Confirmer
Les autres champs sont facultatifs.
Pour ajouter le nouvel utilisateur
FactoryTalk
à un groupe, sélectionnez
Abonnement au groupe
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal