Réinitialiser un compte bloqué
Les comptes utilisateur
FactoryTalk
sont automatiquement bloqués pour un temps après un certain nombre de tentatives de connexion vaines. Après la période de verrouillage, le compte est automatiquement débloqué. Modifiez ce comportement dans les paramètres de la politique de sécurité.Réinitialisez manuellement un compte verrouillé pour éviter d'attendre l'expiration du délai de verrouillage.
Pour redéfinir un compte d'utilisateur bloqué lié à
Windows
, redéfinissez le compte dans Windows
.Conditions préalables
Obtenez ces autorisations dans le dossier
Utilisateurs
dans L'Explorateur
FactoryTalk Administration Console
:- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
- Commun> Ecriture
Pour réinitialiser un compte d'utilisateur bloqué
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, développez l'arborescence du répertoireFactoryTalknetwork ou local, développezSystème>Utilisateurs, faites un clic droit sur le compte utilisateur et sélectionnezPropriétés.
- DansPropriétésgénérales de l'utilisateur, décochez la caseLe compte est verrouilléet sélectionnezOK.
Si un compte possédant les mêmes informations d'identification est verrouillé à la fois dans le répertoire Network Directory et dans le répertoire local, réinitialisez le compte dans les deux répertoires.
Fournir une réponse