Browser Web
Visualizza a runtime una pagina web online o un file HTML locale
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
URL | URL | URL della pagina web o del file HTML locale da visualizzare a runtime. L'URL deve sempre includere "http://" o "https://". È necessario specificare "www." per le pagine web che lo prevedono | |
Modalità anonima | IncognitoMode | Solo sul presentation engine Nativo, abilita la modalità anonima | |
Stile ScrollBar | ScrollBarStyle | Stile per barre di scorrimento | |
Header personalizzati | CustomHeaders | Inserire un header personalizzato per linea nel formato "chiave : valore" | |
Ignora errori CA non validi | IgnoreInvalidCAErrors | Tutti i certificati, inclusi quelli firmati da un'autorità di certificazione (CA) non valida, saranno considerati attendibili | |
Visibile | Visible | (Ereditato da Elemento) | |
Abilitato | Enabled | (Ereditato da Elemento) | |
Opacità | Opacity | (Ereditato da Elemento) | |
Margine sinistro | LeftMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine superiore | TopMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine destro | RightMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine inferiore | BottomMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Larghezza | Width | (Ereditato da Elemento) | |
Altezza | Height | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento orizzontale | HorizontalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento verticale | VerticalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Rotazione | Rotation | (Ereditato da Elemento) |
Metodi
Naviga al successivo
- BrowseName
- NavigateNext
Passa all'elemento successivo
Naviga al precedente
- BrowseName
- NavigateBack
Passa all'elemento precedente
Aggiorna
- BrowseName
- Refresh
Aggiorna i dati visualizzati
Eventi
URLRedirectionEvent
- BrowseName
Fornire un feedback