Aggiungere un Subscriber MQTT
Configurare un Subscriber MQTT in modo da sottoscrivere messaggi al Broker MQTT su un topic definito. Se un client si sottoscrive a un topic, riceverà tutti i messaggi inoltrati dal broker per quel topic.
SUGGERIMENTO:
Il subscriber può ricevere variabili da altri client
FactoryTalk®Optix™
e da altri client che utilizzano il formato supportato.- In Vista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMQTT, selezionareNuovo, quindi selezionareSubscriber MQTT.
- InProprietàpassare a e configurare le proprietà seguenti:
- Cartella
- Questo nodo cartella contiene variabili su cui il Subscriber copierà i valori letti dal broker.
- Argomento
- Singolo topic su un Broker a cui sottoscrivere. Il Topic è obbligatorio.
- QoS
- Qualità del servizio (QoS) MQTT, definisce la garanzia di consegna per un messaggio specifico (0, 1, 2).0 - Al massimo una volta (potrebbe perdere i messaggi).1 - Almeno una volta (garantisce la consegna del messaggio ma potenzialmente anche di messaggi duplicati).2 - Esattamente una volta (assicura che i messaggi vengano consegnati esattamente una volta senza duplicazioni).
Nella cartella
MQTT
della Vista progetto
viene visualizzato l'oggetto Subscriber MQTT
configurato.Fornire un feedback