Etichetta modificabile

Visualizza la descrizione modificabile di un elemento.

Caso d'uso

Abilitare gli utenti autorizzati a modificare le etichette direttamente nell'interfaccia
Applicazione FactoryTalk Optix
. In questo modo, gli utenti autorizzati possono migliorare rapidamente la localizzazione dell'interfaccia.

Esempio

Etichetta modificabile - modalità visualizzazione
animated graphic of an editable lable control
Etichetta modificabile - modalità modifica
animated graphic of an editable lable control
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal