Controlli base

Utilizzare oggetti con controlli base per implementare gli elementi dell'interfaccia utente che abilitano l'interazione con l'applicazione.
Oggetto
Descrizione
Visualizza il testo che descrive un elemento.
Inserisce e visualizza testo a runtime.
Incrementa o decrementa un valore numerico tramite pulsanti o tastiera.
Visualizza la descrizione modificabile di un elemento.
Visualizza un valore booleano sotto forma di un LED acceso o spento.
Genera eventi per eseguire metodi.
Imposta e visualizza un valore booleano.
Imposta e visualizza un valore booleano selezionandola e deselezionandola.
Seleziona un'opzione in un gruppo di opzioni mutuamente esclusive.
Imposta o visualizza un valore numerico intero compreso in un intervallo di valori possibili.
Imposta o visualizza un valore numerico intero compreso in un intervallo di valori possibili.
Visualizza i dati di data e ora in un formato di input specifico.
Visualizza i dati di durata.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal