Importazione di un template
Posizionare un template in un nodo nella
Vista progetto
per aggiungere l'oggetto, il tipo di oggetto o una variabile al progetto.
SUGGERIMENTO:
Se il template è un oggetto grafico, è possibile trascinare l'elemento grafico dalla libreria nell'editor.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- (Opzionale) InLibrerie, selezionaree selezionareMantenere i percorsi sugli elementi della libreria.SUGGERIMENTO:Per impostazione predefinita, se si importa un template con dipendenze, gli oggetti vengono creati nel nodo padre del template importato. Mantenere i percorsi sugli elementi della libreria consente di importare le dipendenze del template nei relativi nodi originali.Ad esempio, se l'opzioneMantenere i percorsi sugli elementi della libreriaè abilitata, se si importano un widget che dipende da oggetti che si trovano nella cartellaModello, gli oggetti verranno ricreati nella cartellaModello.
- Per uno dei seguenti casi:
- Trascinare un template dalla libreria in un nodo inVista progetto.
- Trascinare un template di oggetto grafico dalleLibrerieall'editor o allaVista progetto.
- Se il template è un tipo di oggetto, selezionare:
- Importa come tipo. Aggiungere nel progetto un tipo di oggetto in base al template.
- Importa come istanza. Aggiungere nel progetto un'istanza di oggetto in base al template.
Fornire un feedback