Configurare un evento per generare un PDF

Configurare il metodo
Genera PDF
per l'evento in modo da specificare il file di output e le impostazioni locali per il report.
Prerequisiti
  1. Per configurare un evento per generare un PDF
  2. Aggiungere un pulsante per attivare la generazione del report.
    Per ulteriori informazioni, vedere Pulsante.
  3. In
    Vista progetto
    , selezionare il pulsante.
  4. In
    Eventi
    , accanto all'
    Evento MouseClick
    , selezionare
    Add
    .
  5. Passare all'oggetto report ed espanderlo, selezionare
    Genera PDF
    , quindi scegliere
    Seleziona
    .
  6. In
    Proprietà
    , in
    Argomenti di input
    , in
    OutputPath
    , immettere la posizione target del report.
    Ad esempio, immettere
    %APPLICATIONDIR%/Report.pdf
    , per generare un file
    Report.pdf
    nella directory
    ApplicationFiles
    del progetto.
  7. (Opzionale) In
    Proprietà
    , in
    LocaleId
    , selezionare le impostazioni locali per il report.
    SUGGERIMENTO: Le impostazioni locali determinano la traduzione del testo, le unità di misura e il formato del report. Se non si immette un valore in
    LocaleId
    , il report fa riferimento alle impostazioni locali del progetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal