Vista Dettagli dell'allarme
È possibile aprire la vista
Dettagli dell'allarme
da Riepilogo allarmi
o Gestore allarmi
per visualizzare informazioni dettagliate su un allarme selezionato.Variabile di allarme | Descrizione |
---|---|
Stato corrente | Stato corrente di Riepilogo allarmi. Il campo Stato corrente visualizza un valore che dipende dalla logica dell'allarme. |
Messaggio | Messaggio associato all'evento di allarme, visualizzato quando l'allarme è attivo. Visualizza il messaggio per lo stato di allarme più alto applicabile. |
Stato | Stato visualizza una combinazione di tutte le condizioni di un allarme. Se una qualsiasi condizione dell'allarme è In allarme o Non riconosciuto, l'allarme viene visualizzato come In allarme o Non riconosciuto. |
Gravità | Valore numerico mappato alla priorità assegnata alla condizione di allarme. 1-250 (bassa) 251-500 (media) 501-750 (alta) 751-1000 (urgente) |
Confermato | Viene visualizzato se l'allarme è confermato. |
Non confermato | Viene visualizzato se l'allarme non è confermato. |
Stato di inibizione | Quando un allarme ha più stati di inibizione, nella tabella viene visualizzata l'icona dello stato di inibizione più alto. Se non viene visualizzata alcuna icona, l'allarme è di buona qualità e non è disabilitato, soppresso o sospeso. |
Nome | Nome dell'oggetto allarme che ha generato l'evento di allarme. |
Variabile sorgente | Variabile monitorata dall'evento. |
Qualità | Visualizza le informazioni di un errore in caso di allarmi con errori. Buona - l'allarme non è in stato di errore Cattiva - l'allarme è in stato di errore: impossibile raggiungere il controller o la variabile InFaulted per IBA/TBA è impostata su vero. |
Ora evento | La data e l'ora in cui si è verificato l'evento di allarme. |
Ora in allarme | L'orario in cui l'allarme selezionato è entrato nello stato In allarme. |
Ora non in allarme | L'orario in cui l'allarme selezionato è entrato nello stato Normale o Non in allarme |
Durata sospensione | Orario predefinito per il quale la condizione di allarme selezionata viene sospesa per impedire la notifica di nuovi cambiamenti di stato. La durata della sospensione è assegnata all'allarme nel progetto |
Tempo massimo sospensione | Il tempo massimo per cui l'allarme può essere sospeso. |
Ora sospensione | L'orario in cui l'allarme selezionato è stato sospeso. |
Ora annullamento sospensione | L'orario in cui è stata annullata la sospensione dell'allarme selezionato. Se l'allarme è attualmente sospeso, questa è l'ora in cui la sospensione dell'allarme viene interrotta automaticamente alla scadenza del periodo di sospensione. |
Ora abilitazione | L'orario di abilitazione dell'allarme selezionato |
Ora disabilitazione | L'orario in cui l'allarme selezionato è stato disabilitato. |
Ora soppressione | L'orario in cui l'allarme selezionato è stato soppresso |
Ora annullamento soppressione | L'orario in cui è stata annullata la soppressione dell'allarme selezionato. |
Fornire un feedback