Importare un'applicazione FactoryTalk Optix

Per trasferire un'
Applicazione FactoryTalk Optix
esportata, spostare il file sul dispositivo target ed eseguire il file.
  1. Per importare un'
    Applicazione FactoryTalk Optix
  2. Spostare i file esportati sul dispositivo target.
    Ad esempio, collegare il dispositivo USB con l'applicazione esportata al dispositivo target.
  3. Eseguire
    Applicazione FactoryTalk Optix
    nel sistema target:
    • Sui dispositivi target
      Windows®
      , nella cartella
      FTOptixApplication
      , fare doppio clic su
      FTOptixRuntime.exe
      .
    • Sui dispositivi target Linux, nel terminale:
      1. Immettere
        cd
        FTOptixApplication
        per passare alla directory
        FTOptixApplication
        .
      2. Immettere
        sudo chmod +x FTOptixRuntime
        per rendere eseguibile il runtime.
      3. Immettere
        sudo chmod +x openssl
        per rendere eseguibile la libreria openssl.
      4. Immettere
        ./FTOptixRuntime
        per eseguire l'applicazione.
    • In
      OptixPanel
      , accedere all'interfaccia web e selezionare
      Importa
      sotto
      Carica applicazione da USB
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal