Creare un progetto

Un progetto è un contenitore di elementi con i quali si realizza una
Applicazione FactoryTalk Optix
. È possibile creare un progetto locale o un progetto da una posizione remota.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Progetto
    .
    Viene aperta la pagina iniziale.
  2. Selezionare
    Nuovo
    .
  3. Per creare un progetto locale, selezionare il tipo di progetto: 
    • Predefinito
      . Creare un progetto con tutte le categorie configurate e una finestra principale in
      Vista progetto
      .
    • OptixPanel
      . Creare un progetto con tutte le categorie configurate e una finestra principale in
      Vista progetto
      , oltre a:
      • Un oggetto
        Sistema
        con un widget
        FT Remote Access
        preconfigurato per richiedere l'accesso al server FactoryTalk Remote Access e l'assistenza dall'applicazione FactoryTalk Remote Access.
      • Una cartella
        SettingsWidgets
        contenente widget
        Impostazioni di rete
        ,
        Impostazioni del dispositivo
        ,
        Data e ora
        e
        Carica applicazione
        .
      • Una finestra principale che visualizza e consente di navigare tra i widget predefiniti a runtime e di posizionare il proprio contenuto nella Home page della finestra.
      • Cambio automatico della lingua per i widget.
      • Una tastiera virtuale abilitata
    Per creare un progetto vuoto che non ha contenuto predefinito, in
    Opzioni FactoryTalk Optix Studio
    , selezionare
    Modalità avanzata
    , quindi riavviare
    FactoryTalk Optix Studio
    per selezionare
    Vuoto
    nella pagina iniziale. Vedere Impostare le opzioni.
  4. In
    Nome
    , digitare il nome del progetto.
  5. In
    Percorso
    , digitare il percorso del progetto o sfogliare per raggiungerlo.
    Il percorso predefinito è C:\Utenti\NomeUtente\Documenti\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\Projects. 
  6. (Opzionale) Selezionare
    Utilizza controllo versione
    .
    Con il controllo versioni abilitato, è possibile eseguire il backup dello stato del progetto in un repository locale e inviare in push le modifiche locali a un repository remoto.
    SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo della versione, i nomi del progetto FactoryTalk Optix e i nomi del repository devono corrispondere. I nomi devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
  7. (Opzionale) Selezionare
    Crittografa segreti
    per crittografare password del progetto, oggetti personalizzati con il Tipo di dati
    Password
    e file
    YAML
    che rappresentano il modello informativo del progetto.
    Per abilitare l'opzione
    Crittografa segreti
    , accedere a
    FactoryTalk Hub
    . Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia dei segreti del progetto.
  8. In
    Impostare le dimensioni della finestra principale
    , specificare la larghezza e l'altezza della finestra principale quando si creano progetti:
    • Selezionare
      Dimensioni personalizzate
      e immettere nuove
      Larghezza
      e
      Altezza
      per una nuova dimensione della finestra personalizzata. La dimensione predefinita della finestra personalizzata è 400 x 400 pixel.
    • Selezionare una dimensione della finestra preconfigurata.
    • Selezionare una dimensione
      OptixPanel
      se si sta creando un progetto OptixPanel.
  9. Selezionare
    Crea
    .
  10. (Opzionale) Per creare un progetto da una posizione remota, sotto le configurazioni del progetto nella parte superiore della pagina, selezionare
    Remoto
    , quindi compilare:
    1. URL remoto
      . Immettere l'URL del repository remoto fornito dall'amministratore di sistema per specificare la posizione del progetto remoto che si desidera aprire.
    2. Percorso
      . Immettere la cartella sul computer locale in cui salvare e confermare le modifiche prima di eseguirne il push nel repository remoto.
    3. Selezionare
      Apri
      .
      Se si è collegati a
      FactoryTalk Optix
      , non è necessario conoscere l'
      URL remoto
      o il
      Percorso
      .
      Creare un nuovo progetto
      visualizza automaticamente tutti i potenziali repository accessibili con l'account GitHub e tutti i progetti remoti che è possibile aprire.
      Viene visualizzato
      Apertura del progetto da remoto
      nella barra di stato e il nuovo progetto viene aperto con lo stesso nome del repository remoto.
Viene aperto il nuovo progetto. Se era presente un progetto esistente già aperto, il progetto si apre in una nuova istanza di
FactoryTalk Optix
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal