Configurazione di una ricetta

Creare uno schema ricetta che utilizza le variabili Ingredient01, Ingredient02 e Ingredient03.
  1. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Apri pagina dashboard
    .
  2. Nell'editor, selezionare
    Configura una ricetta
    .
  3. Selezionare
    Nuova ricetta
    .
  4. Creare un collegamento dinamico tra
    Nodo target
    e:
    • Se si sono create variabili,
      ProjectName
      Modello
      .
    • Se sono state importate le variabili del Controller Logix,
      ProjectName
      CommDrivers
      LogixDriver1
      LogixStation1
      Tag
      Tag del controller
      .
  5. Selezionare
    Avanti
    e selezionare
    Avanti
    .
  6. Selezionare
    Nuovo database
    .
  7. In
    Nome
    , immettere
    RecipeDB
    e selezionare
    Avanti
    .
  8. Selezionare
    Avanti
    e selezionare
    Avanti
    .
  9. Selezionare
    Ingredient01
    ,
    Ingredient02
    e
    Ingredient03
    , quindi selezionare
    Avanti
    .
    Variabili selezionate
  10. Selezionare
    Esci
    .
In
Vista progetto
, viene visualizzato
SchemaRicetta1
sotto
Ricette
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal