Assegnare un ruolo a un utente o gruppo

Assegnare ruoli a utenti e gruppi per creare una gerarchia di ruoli con diritti e privilegi assegnati.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri pagina dashboard
    , quindi
    Gestisci utenti e gruppi
    .
  2. Nella pagina del dashboard:
    • In
      Ruoli
      trascinare un gruppo su un utente in
      Utenti
      o su un gruppo in
      Gruppi
      . È anche possibile trascinare un utente o un gruppo su un ruolo. Tenere premuto
      Maiusc
      o
      Ctrl
      per selezionare e trascinare selezioni consecutive o multiple.
    • Selezionare uno o più ruoli, selezionare
      Assegna
      a utenti o gruppi
      , selezionare gli utenti e gruppi, quindi
      Applica
      .
    SUGGERIMENTO: Viene visualizzato Group assigned accanto a un gruppo o ruolo già assegnato a un ruolo. È possibile assegnare il ruolo a un utente o gruppo da
    Vista progetto
    trascinando il ruolo nell'utente o gruppo in
    Vista progetto
    .
Il ruolo viene visualizzato assegnato all'utente o al gruppo nella pagina del dashboard.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal