Editor

Aprire l'editor dell'interfaccia utente aprendo un oggetto contenitore.
Editor
Elemento
Descrizione
Icona
Descrizione
Scheda della finestra o dell'oggetto aperti
Canvas che visualizza la finestra o l'oggetto aperti
Area di progettazione per i contenuti della finestra o dell'oggetto aperto
Barra degli strumenti dell'editor con icone e opzioni che dipendono dagli oggetti selezionati nell'area di progettazione
Seleziona
. Seleziona un elemento nell'area di progettazione.
Rettangolo
. Disegna un rettangolo nell'area di progettazione.
Ellisse
. Disegna un ovale nell'area di progettazione.
Linea
. Disegna una linea nell'area di progettazione.
Polilinea
. Disegna una polilinea nell'area di progettazione.
Porta in secondo piano
. Porta l'oggetto selezionato dietro a tutti gli oggetti nell'area di progettazione.
Porta indietro
. Porta l'oggetto selezionato dietro l'oggetto successivo nell'area di progettazione.
Porta avanti
. Porta l'oggetto selezionato davanti all'oggetto precedente nell'area di progettazione.
Porta in primo piano
. Porta l'oggetto selezionato davanti a tutti gli oggetti nell'area di progettazione.
Raggruppamento a sinistra
. Allinea gli oggetti selezionati lungo l'oggetto più in a sinistra.
Raggruppamento in alto
. Allinea gli oggetti selezionati lungo l'oggetto più in alto.
Raggruppamento a destra
. Allinea gli oggetti selezionati lungo l'oggetto più a destra.
Raggruppamento in basso
. Allinea gli oggetti selezionati lungo l'oggetto più in basso.
Ancora a sinistra
. Ancora gli oggetti selezionati a sinistra mantenendo i margini.
Ancora al centro
. Ancorare gli oggetti selezionati in verticale centrando gli oggetti e reimpostando i margini.
Ancora a destra
. Ancorare gli oggetti selezionati a destra mantenendo i margini.
Ancora a sinistra e a destra
. Allargare gli oggetti selezionati in orizzontale sul contenitore.
Ancora in alto
. Ancorare gli oggetti selezionati in alto mantenendo i margini.
Ancora al centro
. Ancorare gli oggetti selezionati in orizzontale centrando gli oggetti e reimpostando i margini.
Ancora in basso
. Ancorare gli oggetti selezionati in basso mantenendo i margini.
Ancora in alto e in basso
. Allargare gli oggetti selezionati in verticale sul contenitore.
Elimina
. Rimuove l'oggetto selezionato dall'area di progettazione.
Selezionare la lingua degli oggetti nell'area di progettazione.
Selezionare il livello di zoom per l'area di progettazione.
Selezionare opzioni per specificare la visibilità, il posizionamento allineato degli oggetti e le dimensioni della griglia.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal