Convertitore condizionale
Verificare se il valore della variabile di origine è
True
o False
.Proprietà
Proprietà | Descrizione |
---|---|
Valore True | Il valore dell'espressione che è True . |
Valore False | Il valore dell'espressione che è False . |
Modalità | La direzione del collegamento dinamico:
|
Sorgente
Una variabile di condizione (Boolean).
Output
Un valore
True
o False
.Esempio
Nell'esempio seguente, il convertitore condizionale:
- Imposta il colore del testo di un'etichetta in verde se un interruttore è selezionato.
- Imposta il colore del testo di un'etichetta in rosso se un interruttore è deselezionato.

convertitore condizionale
Fornire un feedback