Collegamenti dinamici
I collegamenti dinamici uniscono un nodo padre (una variabile) con un nodo sorgente (un'altra variabile o proprietà oggetto).
SUGGERIMENTO:
In genere, utilizzare un collegamento dinamico per impostare un valore di variabile in base a:
- Il valore di un'altra variabile.
- Una proprietà di un oggetto.
Ad esempio, impostare la proprietà di testo di un oggetto etichetta in base al valore di una variabile di temperatura.
Tipi e valori di origine
Per impostazione predefinita, in base al tipo di nodo sorgente del collegamento dinamico, il valore sorgente è impostato come segue:
Tipo di nodo sorgente del collegamento dinamico | Valore dell'origine del collegamento dinamico |
---|---|
Variabile | L'attributo Valore della variabile. |
Oggetto | La proprietà NodeId dell'oggetto. |
Modalità
La modalità di un collegamento dinamico specifica la sua direzione:
- Lettura
- Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre.Valore predefinito per i collegamenti dinamici definiti nelle NetLogic.
- Scrittura
- Scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
- Lettura/scrittura
- Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre e scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.Valore predefinito per i collegamenti dinamici creati nell'interfaccia utenteFactoryTalk Optix Studio.
Collegamenti dinamici avanzati
Un collegamento dinamico avanzato comporta trasformazioni del valore del nodo sorgente attraverso convertitori. Vedere Convertitori.
È possibile creare un collegamento dinamico tramite l'Editor dei collegamenti dinamici avanzati. Vedere Editor dei collegamenti dinamici avanzati.
NOTA:
Se viene impostato un collegamento dinamico tra una proprietà oggetto grafico e un altro nodo, il nodo padre è sempre la proprietà dell'oggetto grafico. Se il nodo padre o sorgente di un collegamento dinamico è una variabile di array, è possibile impostare una cella di array specifica come valore padre o sorgente.
Fornire un feedback